This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:不接受固件更新、无法正常工作

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942103/usb2any-does-not-accept-firmware-update-and-is-non-functional

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMK03318

设备需要固件更新、但更新失败。  我已经尝试了所有建议的方法。  设备在 USB 上显示为"需要固件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您使用的是哪种 PC 操作系统?    支持基于32位操作系统的 USB2ANY 驱动程序。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/842064?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=USB2ANY%2064%20bit

    32位版本 的 USB2ANY 驱动程序。 请向我们提供有关您的开发系统的信息。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已迁移到具有 Windows 8.1 32位版本的虚拟机上。  无论我只是插入还是按住按钮来插入、该器件都显示为"Texas Instruments Input Device"。  我已经安装了我需要的应用程序-- TICS Pro,但现在有更新 USB 设备固件的方案。  当我选择 USB 通信-通信设置和 USB2ANY 时、它只是显示"USB 断开连接"

    我安装了"USB2ANY Explorer v2,8、0"--它发现了设备并尝试下载固件,但遇到了与 Windows 10相同的问题。  请参阅屏幕截图。  我有两个具有相同问题的独立硬件设备、因此我不想相信它是损坏的硬件。  

    感谢您的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请通过 E2E 查看以下主题、看看它是否能帮助您解决问题。

    e2e.ti.com/.../861849

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/874719?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps929120

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/938491/3471058?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any%252525252520firmware#3471058

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/869037?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any%25252525252525252520firmware

    我们的团队正在为模拟电路中的精密运算放大器产品提供支持。 我们不熟悉 USB2ANY 产品。 但是、我想找一位工程师处理了该产品、能够帮助您解决该问题。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个运行 VMware Fusion 的 MacBook Pro。  "guest"操作系统是32位 Windows 8.1。  我注意到、64位 Windows 10和32位 Windows 8.1之间的故障情况相同。  我想知道根本的问题是否不是运行哪个版本的 Windows,而是 VMware 的 USB 仿真。  我从过去的经验中知道,在各种版本的 Windows 上运行良好的 USB 设备驱动程序并不总是能与 VMware 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我仍在寻找一位工程师,他能够在 VMware 操作环境中帮助您处理 USB2ANY 固件。 如果您能够在基于 Windows 的32位操作系统中安装这些工具、这可能是目前最好的选择。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近的一项举措是让 VMware 完全脱离这一局面。  我已经开始使用旧的联想笔记本电脑与 Windows 7、以前的所有问题都已解决。

    考虑到我在 VMware 下的64位 Windows 10和32位 Windows 8.1的问题几乎相同,我倾向于认为 VMware 是问题,可能是他们的 USB 仿真,即使在选择“USB 2.0”兼容模式时也是如此。

    现在、我能够在软件狗和 LMK03318 EVM 上毫无问题地更新 USB2ANY 固件。  

    如果我有任何其他问题、我将再次开机自检、但现在我的固件更新问题已解决。

    谢谢。