This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:具有更好输入电压范围的备选器件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905119/ina826-alternative-device-with-better-input-voltage-range

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA326

大家好、

这是客户的询问。

请告诉我 INA826的输入范围是否低于电源电压1V。 INA826的最大输入电压为2.3V、采用3、3V 电源时、我需要适应2.50V 输入电压。 INA826的输入范围限制为低于其正电源1V、3.3-1为2.3V。

您是否有符合此规格的推荐器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    您是否使用3.3V 单电源为 INA826供电? 如果是、请看一下 INA326。 该器件是轨到轨输入和输出。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina326.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您分享 INA826的替代器件。 INA826的工作电压为3.3V。  

    此致、

    Danilo