This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:31mV 低基准电压比较器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944302/tlv7031-31mv-low-reference-voltage-comparator

器件型号:TLV7031

大家好、

我将 TLV7031用作低基准电压比较器、因为基准电压仅为31mV。 我为大约31mV/19mV 阈值添加了一些迟滞。 我认为 TLV7031可以支持这一点、唯一的干扰源是最高可达+-8mV 的失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的发帖。 我想详细了解您的问题以及您对该部件的使用情况。 除了 TLV7031的7mV 内部迟滞之外、您还在实施外部迟滞吗? 如果您将基准电压设置为31mV、则阈值(具有内部迟滞)将为 Vh=34.5mV、VL=27.5mV。  

    您的电路中的输入信号是什么?您所需的输出是什么?  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个线程没有新的响应、所以我要关闭它。  如果您需要进一步的支持、请打开新的帖子或 回复。

    谢谢、

    Joe