This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169最低电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA190, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902378/ina169-ina169-minimum-voltages

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件: INA190INA191

大家好、

你好。

INA169可检测到的最小(STEP)差分电压是多少?  我们可以在没有任何误差的情况下为 INA169提供的最小感测电压是多少?如何计算该值?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    当您在这里说最小时、您是否在分辨率方面提出了问题、即类似 LSB 的问题? 或者、您是否询问偏移、即器件可以实际测量的最小 V_sense?

    您能否在此处分享您的用例以及您尝试测量的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    我们的客户指的是实际可由运算放大器测量的最小 Vsense 电压。 是100mV 吗? 计算结果是 VSENSE = VIN+–VIN–吗?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    因此、这很难用平坦的值来解决。 首先、不存在 没有误差的测量。 测量中始终存在误差、客户需要确定可接受的误差水平。 在处理放大器时、这将来自多个来源、包括器件的电压偏移、CMRR/PSRR、增益误差、分流电阻器容差和增益电阻器容差、仅举几例。  

    例如、以下是 INA169最坏情况下的误差曲线、在共模设置为12V、INA169的电源为5V、分流器为20m Ω 分流器、容差为0.1%的用例中。 在这些点上、共模误差和电源抑制误差为0。 误差曲线如下所示:

    在20m Ω 分流器上、2.5A 会表现出50mV V_SENSE、总输出误差将略低于3%。 随着感应电压增大、此误差将呈指数级增长、因为失调电压对测量的影响越来越大。 随着测量的增加、最坏情况2%的增益误差现在处于主导地位、这就是为什么曲线不能比该误差量更好的原因。  

    总之、您需要了解客户愿意容忍多少错误来确定他们可以实际测量的"最小"值。 这有道理吗?

    同样、如果您可以分享他们的用例、我可以帮助您选择器件或进行错误分析、以满足错误预算。 请告诉我如何提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我们正在寻找仪表放大器/电流感应监控器来感应低至0.1mA 至最大500mA 范围的电流、使用合适的感应电阻器时、运算放大器的输入 Vsense (差分)电压低至~0.1至0.2mV。
    请提供模拟仪表放大器部件、这些部件可测量/感应0.1mV 的最小电压、并且还应能够测量500mA 的最大电流。 目前、TI 的 INA169正用于其他设计、这些设计与我们在新设计中的上述规格不符。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马亨、

    对于如此低的电流测量、我建议查看 INA190和 INA191。 这些是具有皮安级偏置电流的精密电流分流监控器、可最大程度地降低前端对如此小的电流的影响。 尽管如此、由于您尝试在此处测量的 FSR 范围很广(5000:1)、这仍然是一个非常具有挑战性的系统设计。 如果使用5V 电源并且 G=20型号、则下端的 VSENSE 为.5*.0001 = 50uV (如果使用500m Ω 分流器)、其输出为10mV。 这似乎超出了器件的摆幅至 GND 限制。 正如我在上面提到的、这里的主要问题是错误。 该器件最坏的偏移为12uV、这在低端上可能是25%的误差(典型值为2.5uV、或5%误差)。 您需要使用该器件执行误差分析、以确保 FSR%误差是可接受的。