This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:在温度范围内的性能

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904649/tlv8801-performance-over-temperature

器件型号:TLV8801

团队、  

我的客户有一个问题、我希望您可以帮助:

我们目前使用 TLV8801DBVT 作为 pH 放大器的输入级。  我们看到、随着组件的温度升高(达到140F)、读数下降~250mV。  我们完全处于组件的工作范围内,我们已经计算了输入偏置电流对读数的影响,我们不认为这是问题,但我们似乎无法确定可能导致我们看到的结果。   

我们感谢您的指导。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    感谢您的提问!

    您能否澄清一下 pH 放大器的含义?  您的意思是测量 pH 值还是其他测量值?   当您说"组件"时、您是指放大器本身还是其他东西?

    如果您能提供原理图、将会大有帮助。  您在原理图中的哪个位置测量了下降250mV 的读数?

    期待帮助您完成更多任务。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题正在脱机处理。

    Daniel