This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:输出中的启动毛刺脉冲

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, TLV7031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947320/tlv3691-start-up-glitch-in-output

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件: TLV7031

您好!

我正在研究 TLV3691在仅有一个电压源的自主电源设计中的潜在用途。  我在 LTSPICE 中仿真了比较器、如下所示。  由于 IP 问题、我没有复制过发电端。  相反、我只使用了一个电压电源来仿真一个电源。  较小的电容器 C7应存储能量来为比较器供电、较大的电容器应存储负载的能量。  TLV3691应在比较器在0.9V 电压下工作时导通 MOSFET。

我们为什么会在0.5k 和1.0k 之间的比较器输出上看到干扰?  下拉电阻器 R5是否应该确保节点"Vgate"在开关发生前保持低电平?  我在论坛上阅读了一个与我在这里讨论的内容密切相关的主题。  当比较器电源电压低于0.9V 时、规定的下拉电阻似乎无法可靠地工作。  有什么意见?

Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chundra

    我将在 TINA 中进行仿真并查看我得到的结果。  我明天会回来。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chundra

    我在 Tina 确认了同样的事情。  显然、模型中有某种东西会导致输出出现这种奇怪的行为。  根据工作台上的经验、不能预期这一结果、输出应保持低电平。  您是否能够获得一些样片来对电路进行原型设计?  如果您能够在试验电路板上进行构建、那么电路启动值得在工作台上进行研究。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我仍处于仿真阶段。  由于 Covid-19的原因、我从3月中旬开始在家工作。  对于绝对必须在其办公室/实验室中在场的研究人员、我们保留对实验室的访问权限。  我可以在家进行原型设计、但遗憾的是、IC 尺寸太小、我没有所需的工具。

    干扰的存在是一个主要问题、因为自主电源可能会长时间处于非常低的电压下。  它将消耗少量产生的功率、否则会缓慢地累积在电容器中。

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是指负载电阻器 R5中浪费的功率?

    尖峰的电压不应足够高、无法打开栅极、因此不应浪费任何功率。

    我在 POR 测试方面的经验是、只有在有东西从外部上拉输出时才会出现尖峰。

    在您的情况下、没有任何问题、所以我不会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是指 R5中的功率浪费。

    如果您回答正确、您认为 TI 将审查其 SPICE 模型以消除干扰吗?  TLV3691是一款令人惊叹的器件、改进后的模型将会让我感觉更好。

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到该模型可以做些什么。 我估计这将需要几天时间,但我将报告。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chundra

    我注意到、我们还没有能够维修该车型。  我将在周一再次查看状态。  

    一种想法是尝试 TLV7031模型、该模型具有与上电复位电路相同的架构。  我不相信这个模型有这个问题。  我们的假设是、它与我们如何对输出级进行建模有关。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的更新和建议。  我将尝试它、并让您知道它是如何工作的。

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chundra

    如果我们发现该模型在此测试条件下表现更好、我们可以修改规格以匹配 TLV3691的性能。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    为了节省时间、我使仿真速度略快一些。 请告诉我该模型是否适用于您的设置。 根据我可以告诉的内容、我的仿真显示该 PSpice 模型没有您遇到的干扰。 我希望这能解决你的问题。

    e2e.ti.com/.../tlv3691.zip

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉、回复延迟... 被其他事情所困住了。  我使用您之前附加的.zip 文件创建了一个新符号。  我运行的仿真与我第一次遇到模型问题(创建了新符号)时所运行的仿真相同。  遗憾的是,问题仍然存在。  我真的想修复 TLV3691模型、但是... 下一步是尝试 Chuck 先前提出的 TLV7031。

    我将连接 LTSPICE 中的仿真电路以及生成的波形。  您还将看到在 laptop.e2e.ti.com/.../.CR-_2D00_-21Nov2020.zip 上创建新符号及其位置的步骤

    Chundra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我尝试了 TLV7031、发现了一个类似的问题、即当芯片的电源电压低于指定的最小值时、会出现上电干扰。  我本以为1mig 下拉电阻足以将输出保持在0V。   请查看随附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chundra、

    感谢您提供详细的文档。 使用我发送给您的模型、我在输出中看不到相同的行为(绿色)。 输出将保持低电平、并具有您的所有组件值。 我将其缩短为1秒、而仿真窗口为750秒、而不是5Ks。

    我认为问题在于从 PSpice for TI 转换到 LTSpice 或您的仿真设置。 我在该仿真中使用了7.5秒的最大步长。 我建议请求访问 PSpice for TITINA for TI。 两个程序都不显示您遇到的干扰。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe!