This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:OPA2277UA/2K5是否与 OPA2277UA/2K5E4完全相同?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905208/opa2277-is-opa2277ua-2k5-totally-the-same-as-opa2277ua-2k5e4

器件型号:OPA2277

各位专家:

我的客户 现在正在使用 OPA2277UA/2K5E4、但希望更改为 OPA2277UA/2K5。

OPA2277UA/2K5是否与 OPA2277UA/2K5E4完全相同?

我们知道该规格是相同的、但需要根据来确认它是否完全相同

RoHS 和物质观点。

请告诉我、它是否仅在 P/N 中有所不同、并且一切都是相同的。

谢谢你。

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    我相信 OPA2277型号的差异源于 TI 将封装成型化合物从非绿色材料转换为绿色材料的一段时期(~2005)。 产品使用这两种材料生产的时间是一个过渡时期。 需要采用一种方法来区分用两种不同材料中的每种材料制造的产品。 我知道产品后缀符合这一目的。

    如果我回答正确、OPA2277U2/2K5E4是绿色环保成型材料产品的临时产品名称。 非绿色产品已有多年未供货或发货、因此已停产。 由于某些客户的旧物料清单上仍有 OPA2277U2/2K5E4、这可能是其仍显示在数据表中的原因。 您将注意到 OPA2277U2/2K5上的 OPA2277U2/2K5E4、而不是 OPA2277网页订购表中列出的 OPA2277U2/2K5、这使我认为后者的命名现已过时。 请参阅:

    https://www.ti.com/product/OPA2277#order-quality

    我已向我们的精密放大器营销团队寻求帮助、以帮助他们了解 OPA2277型号名称的区别。 如果它与我所说的不同、我将提供一个校正。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程