This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV118:无电源时的输出是什么。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904743/lmv118-what-is-the-output-when-no-power

器件型号:LMV118

你(们)好。

我想知道 LMV118。

 当没有电源时、输出是什么?

它是 Hi-Z 吗?

如果您的答案是没有 Hi-Z、您能否 引入性能与不能通电时具有 Hi-Z 的器件?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    输出为高阻态、直至从输出到两个电源轨的二极管传导电流。 请参阅数据表第6.1和7.2节。  几乎所有运算放大器都是如此。 您为什么需要此高阻态?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的答复。

     在数据表第6.1和7.2节中、我应该参考哪里?

    电源关闭时、输出是否会根据输出级配置发生变化?

    正如您所说、运算放大器几乎是 Hi-Z?  

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    6.1,参见绿色框

    7.2、请参阅绿色框

    为什么电源关闭时很重要? 输出连接了什么?