This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:部件故障和过热

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TL331B, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943588/tlv1701-part-failing-and-overheating

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: TL331BTLV1805

背景:

我们将 TLV1701AIDBVT 比较器与上拉电阻器结合使用、以驱动快速 FET 的栅极。 当+输入高于-输入上的阈值时、输出关闭、FET 栅极通过上拉电阻(1K 至12V、因此为12mA)打开。 脉冲宽度通常约为50µs μ s。 我们看到许多器 件(实际上、大多数器件)未将 FET 保持在关闭状态、并且它们变得非常热。 我们更换部件、电路工作正常。

问题:

我们是否会对该部件采取某种措施、从而导致我刚才所说的故障机制? ESD? 回流过程中过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们已确认您的帖子、我们将在明天(9/25)的工作日结束前提供更多信息。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    正如 Joe 所说,我们将在早上进一步研究这一点,但需要注意的一点是,tlv1701的输出级低于平均输出级。 因此、当比较器的输出被拉至低电平时、输出级可能会饱和并可能受到损坏。 如您所述,比较器不会主动拉高,但当它拉低时,所有电流都会流入比较器输出晶体管。 如果您查看输出灌电流与输出电压之间的关系曲线、您可以看到耗散的功率。

    卡盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到上拉电压为12v、但比较器的电源电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源也连接到12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    如前所述、TLV1701上的输出级不适合灌入12mA 电流。  在12V 电源下、电流为12mA 的集电极开路输出器件上的压降可能足够高、从而使 FET 保持导通。  外部 FET 导通的阈值是多少?

    不幸的是 、图4。 输出电压与输出电流间的关系仅涵盖36V 和2.2V 的极端电源。  请注意、在2.2V 时、12mA 的灌电流接近输出饱和。  通过饱和、我是说即使输出晶体管打开、比较器输出也会上升到上拉电压。   

    在36V 时、VCE 电压为12mA 时通常为2V (可能高于您的预期)。

    在12V 时、VCE 电压可能甚至更高。  因此、这可能是器件变热并导致电路发生故障的原因。

    TLV1701是独特的、因为它是一款具有轨到轨输入的高压器件。  您的设计中是否需要该器件?  如果不是、TL331B 具有更好的灌电流能力、但该器件具有不同的尺寸。  另一种选择是我们的 TLV1805、它具有推挽输出级、非常适合驱动 MOSFET。  当 FET 保持关闭时、该器件还将消除恒定的12mA 漏极、因此这可能是最佳选择。

    很抱歉、提供了不同的选项、但如果您开始设计、我建议您使用这些器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我假设我们已经回答了您的问题、因此我将结束本主题。 如果您有其他问题、请回复此主题或打开另一个主题。

    谢谢、

    Joe