This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:INA303A1 TINA Spice 模型问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905367/ina303-q1-ina303a1-tina-spice-model-issue

器件型号:INA303-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中考虑了 INA303A1电流感应放大器。

我们将该器件用于双向电流感应。

因此、我们使用简单的电压直接向 REF 引脚提供了一个外部2.25V REF 基准、但我们在尝试使用 TINA 中 INA303A1的 SPICE 模型进行仿真时观察到、REF 电压下降、REF 引脚消耗的电流约为2.25mA。

当我们尝试对 INA302A1执行相同的操作时、我们没有遇到这种情况、基准电压没有下降。 基准电压仅为2.25V。 (完整电路相同)

这似乎是 SPICE 模型问题、请检查并获取此器件的正确 SPICE 模型、

我们还观察到、在同一 SPICE 模型中、我们已将电流限制设置为-350A、相当于0.5V ON 限制2、我们发现、即使 Vout 低于0.5V、警报2输出仍然没有下降。

请查看此信息并尽快返回给我们

请与我们分享正确的 SPICE 模型。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    我将对此进行研究、但您能否共享您的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    我发现了问题、并已随更正后的器件附上 Tina 模型。  我们正在 web.e2e.ti.com/.../SBOMAB9._5F00_editedTSC.TSC 上发布正确的模型