This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:启动特性、输出阻抗、&放大器;数据表问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944180/ina827-startup-characteristics-output-impedance-data-sheet-problems

器件型号:INA827

我对 INA827有两个问题、并向 TI 提供了两个与器件数据表中明显错误相关的信息 (SBOS631B-2012年6月- 2017年11月修订版)。

第一个问题:

我有兴趣在该器件通电后立即(在十分之一秒内)使用该器件、但我只找到了一条相关信息; 数据表上的一个图(图53)显示、偏移电压从几微伏降至标称值大约需要2分钟。  在我所想到的应用中、我不关心在此期间偏移电压是否比标称值高出100微伏。 我想知道的一般情况是、INA827在由电源(单个5V 电源)供电后能够以多快的速度得到合理使用。 例如、如果器件在输出采样前仅通电1、2或3十分之一秒、则器件的重要特性会严重降级什么(如果有)?

第二个问题:

数据表上的另一个图形(图52)表明 INA827的"开环"输出阻抗在非常低的频率(在 MHz 范围内)下非常高。 首先、IC 内的三个放大器(A1、A2和 A3、如其"简化版原理图"中所示)似乎都没有在开环模式下工作;它们都有反馈。 因此、图52中对"开环"的引用可能只是表示该输出阻抗图适用于 IC 周围没有外部反馈的情况。 但是、如果是这种情况、那么在极低频率下输出阻抗的兆欧似乎排除了 INA827的使用、否则它可能非常适合。 如果您能提供与所有这些相关的任何说明、我们将不胜感激。

TI 的第一条信息:

似乎有些 TI 审阅者对 INA827数据表的评论被意外地留在数据表的第7.1节(概述)中。

TI 的第二条信息:

"表2. 误差计算"为"G=1误差(ppm)"、但 INA827似乎没有 G=1选项。 从表格上面的段落可以看出、最后两列中的一列(我不确定哪个)是 G = 10、另一列是 G = 5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 请查看我的以下评论:

    第一个问题:

    只要失调电压不是问题、100ms 就足够了、您应该能够快速对其进行采样。  

    第二个问题:

    该曲线与第二级放大器的开环输出阻抗有关、该放大器配置为差分放大器、噪声增益为2V/V 我们包含此图、以防您计划在输出端悬挂容性负载、这可能会导致稳定性问题、具体取决于电容值。 有关如何解读/使用这些曲线的更多信息、请参阅以下有关稳定性的 TI 高精度实验室视频系列: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction

    为我们提供的信息:

    非常感谢您提请我们注意这一点、我将确保对这一点进行审查。