This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:AMC1302-Q1的峰间输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905290/amc1302-q1-peak-to-peak-output-voltage-of-the-amc1302-q1

器件型号:AMC1302-Q1

您好!

实际上,我在   第2.4.2节中已经阅读了基于分流器的汽车隔离式电流传感器参考设计( www.ti.com/.../tiduel5.pdf ),该 50mV 器件以41的增益系数放大, 这会导致隔离放大器的差分输出级上的输出电压电平为-2.05V 至+2.05V。 这意味着它在 AMC1302-Q1的输出端子上相当于4.10V 的峰峰值电压、 但当我们打开 AMC1302-Q1的数据表时、我们在图26中看到、当差分输入为50mV 时、差分输出大约为2.05V。 我的问题是、为什么他们说输出端子峰间电压为4.10V、而它应该是2.05V、这是基于我加入的数字、并提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hicham、您好!

    全差分放大器的增益以差分输出(VOUTP - VOUTN)为基准、以差分输入(VINP - VINN)为基准。 正如您已经根据此图完成的那样、如果您获取+50mV 输入点并计算差分输出、您将得到+2.05V 的结果(大约2.45V - 0.4V)。 类似地、如果您获取-50mV 输入点并计算差分输出、您将获得-2.05V (大约0.4V - 2.45V)。 在这里、您可以看到数据表中描述的完整+/- 2.05V 范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、

    我明白了。