This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:Altium 文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941668/opa4277-sp-altium-files

器件型号:OPA4277-SP

大家好、放大器团队、  

快速问题、我们正在尝试在 Altium 中的 OPA4277-SP 中进行设计、并需要库文件来开始在器件中进行设计。 您是否为此器件提供了原理图符号和 PCB 封装?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    当我搜索 OPA4277-SP 网页时、它会列出 CAD/CAE 符号:  

    www.ti.com/.../OPA4277-SP

    我相信这就是 TI 提供的服务范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、  

    当我单击链接下载 CFP 版本的文件时、会显示"Requested part is not available (请求的器件不可用)"。 我们是否在其他地方提供了 CAD 文件?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    遗憾  的是、我们对 CAD/CAE 信息的访问权限不会超过任何其他人。

    我刚才提交了一个 CAD 请求、要求在 CFP 中为 OPA4277-SP 创建 Altium 封装和符号。 网站指出 ,民航处 的申请通常在 收到 申请后3天内完成。  请让 CAD 团队有必要的时间来处理请求。

    一旦可用、我将发布它。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    我提交了 OPA4277-SP 的 TI 符号和封装请求(5962L1620901VYC)并收到了随附的.bxl 文件。

    TI IC 符号和封装请求
    GPN:OPA4277-SP

    OPN:5962L1620901VYC

    e2e.ti.com/.../OPA4277_2D00_SP_5F00_HFR_5F00_14.bxl

    我认为该文件是 Altium CAD/CAE 工作所需的文件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程