This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:输出频率

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904844/vfc110-output-frequency

部件号:VFC110

大家好、

输入:0-10V
输出:1MHz

当输入在上述设置中为11V 或15V 时、输出如何变化?
(根据数据表、我认为输出将为0。)

此外、如果输出为0、1MHz->0Hz 变化的裕度是多少?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

     VFC110 是20世纪80年代的传统产品、有关该产品的信息不多。

    问题: 如果输出为0、1MHz->0Hz 变化的裕度是多少?

    从数据表中可以看出、这就是我们所了解的内容。 当输入为0V 时、频率将接近0 (约为 FS 1MHz 误差或~50Hz 的0.005%)、请参阅所附图像。  

    问题:当上述设置中的输入为11V 或15V 时、输出如何变化?


    根据下图所示的公式、当您增大输入电压时、输出频率将增大、因为前端是一个积分器+比较器。  

    最棒的

    Raymond