This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73EVM:关于

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73EVM, TRF37D73, TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944334/trf37d73evm-about

器件型号:TRF37D73EVM
主题中讨论的其他器件: TRF37D73TRF37C75

您好!

客户使用 TRF37D73EVM 来评估增益。

目标增益为20dB 或更高。
但是、实际测量结果为16dB。

客户正在考虑通过更改 C1和 C2的1000pF 来增加增益。

1.  客户在更换 C1和 C2时应如何决定容量?
   您能告诉我计算公式和确定方法吗?

2.  您能 告诉我已获得数据表增益规格的测量方法、设备和条件。
  如果您愿意、请告诉我测量环境图。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、  

    • 在这种情况下、C1和 C2用作直流阻断电容器、应对器件的高频范围性能产生最小影响。 您是否在较低的频率范围(低于约50MHz)测量增益?  
    • 如果在较低的频率下进行测量、您可以参考以下设计指南、了解有关电感器和电容器值的调整建议  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的盛情款待。
    根据您的建议获得改进的特性。

    但是、还有其他问题。
    客户正在考虑 将 TRF37D73用作 MGA62563的替代产品。
    根据评估结果、以下规格低于 MGA62563。

    1.由于2次和3次谐波而产生的高杂散值。
        (与 MGA62563相比噪声大。)

    2.输出越高、增益越低。
    (OP1dB 低于 MGA62563技术规格。)

    是否有办法改善问题1和问题2?
    您能 给我一些关于如何调优 EVM 的建议吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    在进一步调整频率范围之外、改变器件规格的方法不多。 如果客户愿意降低最大增益、则可以使用 TRF37C75、该器件的 OPA1dB 规格略高于 MGA62563。

    最棒的

    Hasan Babiker