This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:非线性误差方向参考

Guru**** 2893150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904019/ina2181-nonlinearity-error-dirft-consult

器件型号:INA2181

大家好、

您能否帮助检查非线性误差方向值和最大非线性误差@25C? 我在数据表中找不到这两个值。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    遗憾的是、未指定这些参数。 数据表中的内容是我们的数据。

    我假设 max 等于典型值、漂移等于零。 严格地说,这些假设显然不是真实的。 但从实际的角度来看、它可能足够接近。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我会以稍微不同的方式读取数据表:

    "为了实现最高线性度、输出电压应与电源轨相差0.5V。" :-)

    但我不会过分重视这个数字。 它仅是典型数据、将显示一些制造公差以及最终的一些漂移。 然而、在选择合适的 ADC 时、该数值为七。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您在这里的回答。我提出这个问题的原因是、我想计算温度范围内的最大误差(-40C-85C)。当我使用这个器件来感测电流时、这个器件将对系统产生影响。

    我们的数据表中仅包含增益误差、增益误差漂移、失调误差和失调误差漂移。 我还需要最大非线性误差、非线性误差漂移来计算该器件将具有的总误差。

    您对获得此结果有什么想法吗? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非线性只是在室温下表征、没有最大值或漂移的过热数据。 就像我最初发布的那样、我将使用典型值进行所有计算、包括室温和过热。

    此致、Guang