This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-N:LM2903-N 和 LM2903有何区别?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393-N, LM239, LM393, LM239-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904796/lm2903-n-what-s-the-difference-between-lm2903-n-and-lm2903

器件型号:LM2903-N
主题中讨论的其他器件:LM2903LM393-NLM239LM393LM239-N

您好!

这两个器件似乎具有相同的参数、但 LM2903 (带或不带 B)要便宜得多。

同样的问题也适用于采用 LM239-N 的 LM239、采用 LM393-N 的 LM393

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    LM393-N 是美国国家半导体制造的芯片、

    LM393是德州仪器(TI)的一款芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    正如 Kai 所说、"-N"器件表示从美国国家半导体合并继承的"重复"器件。

    对于因各种原因(通常为资质认证)无法切换到 TI 器件的客户、TI 将继续生产"原始配方"美国国家半导体器件。

    TI 器件"更便宜"的主要原因是更受欢迎(批量)和竞争压力。

    在95%的应用中、它们将具有相同的性能、但规格1通常是价格。