This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:有关数字输出引脚的问题

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949872/ina3221-questions-about-digital-output-pins

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: TPS7A85A

您好、Guang、

我已使用该 IC 开始原理图。 我对数字输出引脚有几个问题:

1) 1)     我是否可以使警告和 TC 引脚保持开路状态、因为我不打算使用它们、或者我是否需要将它们接地或以不同的阻抗端接?

2) 2)     VPU 电压是多少? 它是否不同于 vs?

3) 3)     数据表图20中 RDIV 的用途是什么?

4) 4)   我计划将 LED 连接到 Critical 和 PV 引脚。 是否有其他客户以前这么做过? 应该可以将 LED 连接到这些引脚、对吧?

谢谢、

Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    1) 1)    您可以将警告和 TC 引脚保持断开状态、或将其接地。 没关系。

    2)    2) VPU 是电源有效检测电路的上拉电压。 最高可接受26V 电压。 因此,它不必与 Vs 相同,但可以相同。

    3)    3)数据表图20中的 RDIV 是对 VPU 进行分频(也被标记为 Vs)、前提是 VPU 高于6V。 另一个用途是进行分频、以便 PV 引脚电压与驱动 PV 引脚的下游器件兼容。 如果 VPU 小于6V、或者 PV 连接到不同的低电压源、则无需 RDIV。  

    4) 4)   可以将 LED 连接到这些与电阻器串联的引脚。 将电流保持在几 mA 的最大值、但应轻松满足此要求。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的快速回复。 关于#2、VPU 与编程到存储器中的有效功率下限还是上限有任何关系? 考虑到我的标称 Vbus 电压为1.8V、我计划将 PV 下限设置为1.75V、上限设置为1.85V。 谢谢。

    此致、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    您很受欢迎。

    VPU 与功率有效下限和上限无关。 只要 VPU 超过2.7V、PV 寄存器就能够传递其值并设置 PV 引脚的状态。

    您可以自由地将 VPU 设置为2.7V 至26V 范围内的任何电压。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我已将 VPU 引脚连接到 Vs、在我的示例中为3.3V。 如果我将电源有效上限设置为2.21V、电源有效下限设置为1.75V、是否正常工作? 我基本上将 PV 警报视为过压触发器。 如果我的总线电压超过2.21V、我想将其标记为过压事件并将 PV 引脚拉至高电平、进而关闭绿色 LED (或者我也可以使用一个可变为红色的双向 LED)。 说到高电平、当 PV 等数字输出引脚变为高电平时、它的高电压电平是多少? 它是否上升至 Vs (电源电压)? 随附了我的原理图供您参考。  

    谢谢、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noman:

    将 VPU 设置为 Vs 将起作用。 按照您的计划、它可以通过将电源有效上限设置为2.21V、将电源有效下限设置为1.75V 来监控三个总线电压。 只要任何总线电压下降到这个窗口之外、PV 引脚将被触发。

    PV 引脚是一个开漏输出。 当所有总线电压都在限值范围内时、LED 将熄灭;当任何一个或多个电压超出限值时、LED 将亮起。 您可能需要使用红色而不是绿色、因为它在亮起时是故障状态。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我已经完成了包含 INA3221和 TPS7A85A 以及其他非 TI LDO 的设计的原理图和布局工作。 我想让您(或任何合适的人)查看我的原理图和 PCB 设计文件并提供反馈。 我希望避免犯任何微不足道或可避免的错误。 您能告诉我如何共享这些文件吗? 可能会将这些文件作为附件发送给您吗?

    谢谢、

    Noman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    我已发送邮件,请通过电子邮件回复

    此致、Guang