This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:负输入电压

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943774/tlv7021-negativ-input-voltages

器件型号:TLV7021

您好!  

您能帮我了解最小和最大输入限制吗?  
如果我的输入电压低于 VEE 0.05至0.1V、但仍高于绝对最大额定值、那么我是否会遇到器件性能方面的任何问题?  
我是否会遇到输出漂移或其他问题?  

谢谢!
垫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    垫

    没有问题。  我们实际上是通过这种方式测试我们的器件。  只需避免开启低侧 ESD 二极管、您就不应遇到任何负面影响。

    一个提示: 如果应用中的输入信号低于接地值、最好使用串联电阻器限制输入电流。  很多时候、客户的电阻分压器网络会自然地限制电流、但如果您使用低阻抗源驱动输入、最好串联一个1k 电阻器、以防输入尖峰比预期更负。  输入为高阻抗 CMOS、因此不会影响任何性能。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但斯克的快速反馈!