This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:测量线性度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4520, LMP7732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903930/ths4520-measuring-linearity

器件型号:THS4520
主题中讨论的其他器件: LMP7732

您好!

我想知道是否有任何方法来计算/测量/仿真器件的线性度?

客户正在使用 LMP7732 THS4520进行低通滤波器设计、并将其要求指定为:

漂移<100ppm/K、<100ppm/月(绝对线性度< 0.1% INL)

这些限值在确定线性方面有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Riddhee、

    在不查看电路的情况下很难回答。 但是、使用正弦波进行失真测量应该起作用。

    不要忽略电容器、电感器和电阻器属性对漂移和线性的影响! 您计划使用哪种类型的电容器、电感器和电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我要附加测试电路的 TINA 仿真文件。 如何查看电容器和电阻器的影响?e2e.ti.com/.../3404.Schematic.TSC

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3344791