This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240EVM:CAN EVM 可处理100A 电流

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942281/ina240evm-can-evm-handle-100a

器件型号:INA240EVM

您好!

我最近为我的客户订购了 INA240EVM、他想知道此板是否能够处理100A 的电流? 用户指南中未指定这一点、因为电路板可以处理的最大电压就是这种情况。

此致、  

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN+/IN−和 R3焊盘之间有很多铜、但我怀疑它能够处理该电流。 (一些计算器指出、温度增加100°C 时、100A 的布线宽度需要43cm、并且耗散数瓦。)

    如果您不使用 R3、而是从外部连接分流电阻器、则电流永远不会流经 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    该 EVM 可以处理的电流高达多少?

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    该 EVM 采用1oz 铜构建、不能处理100A 电流。 它可能能够处理高达50A 的电流、而显著的温升大约为60度、从而导致 PCB 表面温度过高。 但是、可能会应用占空比较短的脉冲分布。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的回复。

    此致、

    Sani