主题中讨论的其他器件: THS3491
您好!
是否可以 不对称地为 THS3095供电、例如+20V/-5V?
谢谢、
安德拉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当然、Magyar、
您还需要观察 I/O 余量限制并考虑禁用引脚和基准引脚操作。 THS3491中的该器件进行了升级、
这些 I/O 余量非常大、这些是我正在做的信号上升系列的前几篇文章、