This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130 -输出有振荡

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, INA821, OPA2810, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904289/ths4130-ths4130---outputs-have-oscillations

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: INA821OPA2810OPA2192

您好!  我们将 THS4130用作放大器元件、以放大 LEM LTSR-6电流传感器的"差分"输出。  我看到 THS4130的输出都有很多振荡(请参阅附件)。

THS4130的输出是否需要以差分方式、单端接、或者我应该考虑另一种方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    FDA 的输出通常与差分负载配合使用、以提供最佳性能、但单端负载也可在每个输出端使用。 但是、如果使用具有两个单端负载的器件、则这些负载必须尽可能地匹配在一起。 您能否提供您的原理图来尝试找出这里可能出现的问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    您很快就会希望为电流传感器提供一个电气模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    使用 LTSR-6的"差分"信号、您是指主输出端和基准引脚? 您是否见过 LTSR-6数据表中的脚注?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家的反馈!  我附上了一个手写(非常难看)的原理图。  

    1.我的四个 THS4130电阻器(2k)都是匹配的、但我从您的帖子和 LTSR-6数据表中看到、电阻器应该至少为220k、以便不加载 Vref 引脚(我的器件上有错误!)。  THS4130是否能够使用220k 电阻值?  (我看不到为什么不这样做的原因-只要它们都匹配)。

    2.传感器板通过 EtherCAT 电缆连接到 ADC 板,长度约为12英寸。  

    3.我注意到 THS4130输出上的振荡、仪表放大器(INA821)出现并被组装。  然后、我移除了 INA821 (它是一个插槽部分)、振荡不会消失。  这告诉我、振荡来自 THS4130 (我认为)。  请注意、从 THS4130到 INA821之间没有任何输出终端电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FDA 而言、需要220k 欧姆的传感器非常高、您可能会遇到相位裕度问题、当然会导致噪声降低

    也许您的第一级应该只是双路 CMOS 或 JFET 输入单位增益缓冲器? 如果您需要重新参考 CM、则从缓冲放大器输出进入 FDA。

    您的电流电路可能会在 THS4130输出上振荡至电缆电容-在输出引脚上放置几个串联的100欧姆电阻、然后查看是否可以解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为缓冲器需要高电源、请查看 OPA2810以获得更高的速度、或查看 OPA2192以获得更低的速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈!  

    -->这里的解决方法:Lem 告诉我使用 LESR-6传感器而不是 LTSR-6传感器(LTSR 系列在不久的将来会过时)。  LESR 系列至少需要10k 电阻负载。  

    是否有公式/列表/表格、其中显示了 THS4130反馈电阻器的允许范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以-您已经请求了有关这些部件中任何一个的最重要信息、简而言之、这是一种折衷方案  

    1.噪音

    2.相补角

    3.装载

    这3篇文章中提供了相补角、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-voltage-feedback-op-amps-insight-6/

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-fully-differential-amplifiers-fdas-insight-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请在两端正确端接5类电缆。 这对于稳定性至关重要。

    此外、我建议遵循 Michael 的想法、在 LTSR-6 (或 LESR-6)和 THS4130之间插入单位增益缓冲器。 原因很简单:THS4130是一款150MHz 放大器、LTSR-6的内部缓冲器的带宽很可能要低得多。 由于缓冲器只能提供高达其单位增益带宽的低阻抗输出、因此 THS4130 "回头看"在较高频率下不会看到低阻抗源。 这可能会破坏 THS4130的稳定性。

    那么、我要插入 Michael 的 OPA2810。

    Kai