This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:尝试使用 INA317测量开路电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943827/ina317-trying-to-measure-open-voltage-with-ina317

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: INA826

你(们)好。

我使用 INA317制造了一个电路、在该电路中、我想在负载充电后测量其开路电压、但在某种程度上、增益小于1。 对于 Rg、我没有放置任何电阻器、因为我希望增益为1。 INPUT +和 INPU-与电路断开连接、仅连接到负载、例如、当负载为1.5V 时、输出为0.63V 或类似的值。

我注意到、当在输入+和接地之间放置一个电容器时、输出会变得更加接近。 现在、我有三个电容器、一个是从 IN+到 GND、一个是从 IN-到 GND、另一个是从输出到 GND、差值为"仅"100mV。

我需要一个真正的高阻抗输入、以便在测量开路电压时不会干扰负载、这就是我选择此器件的原因。 INA317由3.3V 电源轨供电。

我在这里展示了另一个电路、其中我使用了 INA826、该电路工作正常、但由10V 电源轨供电。

我在这里缺少什么吗? 这里是原理图、我已取出 Q1和 Q2、并将负载直接连接到其漏极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的 Vin+= 1.5V 且 Vin-=接地(我假设)。 您需要符合输入 VCM 要求、因为这是单轨电源配置。 输出端测量 Vin+和 Vin-之间的输入差值。 对于单轨、Vin-必须高于0.1V。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA317-Vin-meas-09252020.TSC

    在仿真中、我使 Vref = 0。 如果 Vout 接近2V 至3V 范围、 则可能需要使用低阻抗基准来提升输出电压、其中 Vout = Vref + G (Delta_Input)。 图21显示了单个5V 电源轨、如果将两个轴重新缩放至3.3V、则3.3V 形状看起来类似(请参阅 Vs=1.8V 中的图23)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要尝试测量浮动电压。 它与为电容器充电一样、然后尝试使用它测量电路外的电压。 因此、假设 Vin-=接地是不正确的。 Vin+和 Vin-都连接到一个充电的"电容器"、该电容器不以电路的接地端为基准。 本质上、我只是尝试测量具有极高输入阻抗的差分电压、并期望输出为= Vin+- Vin-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我 使用 INA317仿真了您的浮动"电容器"测量值。 请告诉我们您是否要求这样做。   

    1.5V 表示浮动电压。 Vcap 表示要测量的"电容器"。 100k 欧姆表示 Vin-处的浮动节点。  由于我要仿真正弦波、因此我必须使用+/-3.3V 来满足输入 VCM 要求。 如果您的"电容器"在输入 VCM 范围内、则可以使用单电源轨。  

    如果"电容器"上的浮动电压测量值处于 Vcap 或 VM1范围内、则 INA317输出将具有1:1线性响应。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA317-Vin-meas-09252020A.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    几天以来,我没有听到你的声音。 希望您的问题得到解决。  

    我现在要结束调查。 如果您有其他问题、您可以重新打开该主题或打开一个新主题。

    最棒的

    Raymond