This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:关于 INA118 Gian 的问题

Guru**** 2664545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944238/ina118-a-question-about-the-gian-of-ina118

器件型号:INA118

您好、专家、

在 INA118数据表中、我们共享典型应用、如下所示:


但在电气表中、我们仅共享 G = 1、100、100、1000时的典型增益误差。

G=5000时的增益误差如何? 客户获得了以下真实测试结果的数据。

结果是否合理?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    根据您的表、增益为13.7/3mV=4567、14.27/3mV=4757、4533大约是正确的。 (可能略低第一个和最后一个数据点)。 您是否使用了以 Rg 为单位的容差为5%的电阻器?  

    如果您希望改善增益误差、请将两个20欧姆1%电阻器并联、以 Rg 为单位、这样可以改善增益系数。 或使用0.1%的电阻器 Rg。  

    下面是如何手动计算。 25k Ω 的容差应为0.01%或更高、假设为25k Ω。  

    当 Rg=10欧姆+/-1%时,范围为9.9欧 姆至10.1欧 姆。 4.95 Ω< Rg/2 < 5.05 Ω。 因此、增益范围为(或者您可以使用(1 + 50k/Rg 等式):

    (25000/5.05+1 )<增益<(25000/4.95+1)或4951.5 <增益< 5051.5、  

    如果 G=5000、则典型的理论误差约为100*(5000-4951.5)/5000 =.97%或+/-0.97%。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我忙于计算误差、忘记检查 Vout 电压合规性。  

    无论如何、由于运算放大器饱和限制、您无法在3mV 输入下使用 GAIN=5000。 此外、对于运算放大器配置、我们建议使用 G=1000作为最大值。 5000时的较高增益往往会在其他误差中发生蠕变、例如使用10欧姆电阻器时的 Rg 电阻器寄生效应。  

    最棒的

    Raymond