This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:INA332AIDGKR

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943847/ina332-ina332aidgkr

器件型号:INA332

我从事开发工作、 在 INA332AIDGKR 的项目中遇到不稳定问题。 我们 有15个具有相同硬件的板、但每个板具有不同的行为。

我们的 SCH 如下:

TKS 非常乐于助人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您的图像上传不正确。 请使用红色圆圈中的图标上载图像、使用绿色圆圈中的图标上载文件。  

    最好。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否在 INA332的输入引脚2和引脚3之间提供直流偏置和信号振幅(变化 Δ)? 直流偏置可能为2.5V。 在低电平和高电平下、您的 Δ 信号是什么以及预期的输出电压? 我假设输出为直流。  

    您在输出中观察到哪些不同的行为(如果您可以进行简要描述)。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您看、我们使用的是直流、G=191和 REF=1、22V。

    我们的问题是、当 REF 为1、22V 时、为什么 OUT 上的最小值低于1、22V?  最小值不应该是1.22V?

    最棒的

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供表格参考。 我认为我知道这个问题。 基准引脚需要低阻抗连接、例如1.220V 低阻抗基准、来自运算放大器缓冲器的1.220Vref 输出或1.220V 稳压器(您可以找到1.25V Vref 稳压器)。 您的齐纳基准不满足低阻抗要求。 它的齐纳输出阻抗约为22k Ω、请参阅下面的捕捉图像。  

    如果您将 LM4041馈入运算放大器缓冲器并将输出缓冲器连接到引脚5和 R44、则您的问题将得到解决。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA332-Vref-Issue-09252020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您可以快速了解的一点是、将电阻器值从22kOhm 更改为252Ohm、请参阅红色方形图。 这是一个带辅助解决方案、它应该接近您的预期值。 (5V-1.22V)/15mA = 252 Ω。 对于齐纳二极管、您可以略微增加基准电压和/或降低+5V ->稍微降低 Vref 输出阻抗。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    几天以来,我没有听到你的声音。

    您的问题是否已解决?  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您可以重新打开此主题或打开新主题。  

    最棒的

    Raymond