This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:需要替换 LM2903

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, TLV1702-Q1, TLV7022, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904354/lm2903-need-lm2903-replacement

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件: TLV1702-Q1TLV7022LM393

现在、我们使用 LM2903的比较器。

遗憾的是、输入电压范围太低。 (我们的 Vcc=5V、希望输入电压范围接近5V)

 

您能否建议使用另一个替代 LM2903?

请注意、我们需要 AEC-Q100认证、如果可能、需要相同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    您可以非常轻松地使用分压器并将输入电压置于 LM2903的共模输入电压范围内。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢。 客户不想添加任何附加电路并使用分压器。 我们是否有基于规格要求的合适 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    看看 TLV1702-Q1。 它采用 VSSOP 封装(您没有说您使用的是哪种封装)。

    TLV7022也是一个很好的替代器件。 Q1版本计划在今年晚些时候推出。

    两个输入都接近5V 吗? 如果其中一个 LM2903输入仍处于有效输入范围(< 3V)内,则输出将正确。

    请参阅 LM393系列应用手册第2.5节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf