您好!
我执行了 PSpice 电路仿真、以分析使用 THS4031的放大器电路的稳定性。
该电路与应用报告 SBAA135A 的图6相同。
(电路仿真原理图 如下所示)
稳定性分析方法是基于图10 (第9页的图)和图12的 Middlebrook 方法
(下方图第10页上的方程式 TV、TI、F)。
JAJA097是由德州仪器(TI)日本公司出版的参考资料。
JAJA097的标题是使用的电路仿真器 TINA 的负反馈电路稳定性研究。
我的增益裕度和相位裕度仿真结果如下。
增益裕度:-11dB
相位裕度:74度
问:请确认仿真方法(仿真电路)、结果是否正确。
此致、
网状网络