This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:12V 时的输出饱和电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM393B, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904445/lm2901-output-saturation-voltage-at-12v

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: LM393BLM2903

您好!

我们的客户正在寻找 LM2901的数据,如“图26”。 数据表(SLCS005AC、P15)中 LM393B/2903B 的12V"时输出低电压与输出灌电流间的关系
您是否有类似 LM2901的数据?

我认为 LM2901数据表(SLCS006U)中的“Figure 3 Output Saturation Voltage”(图3输出饱和电压)是 Slimar 数据。
但客户希望了解12V 电源的特性。 该图3使用了什么电源电压。 是否可以将此数据应用于12V 电源情况?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    比较两个数据表的图3、行为应该完全相同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    它是集电极开路输出。 一旦输出饱和、5V 和12V 之间的差异就非常小-正如 Kai 指出的那样。

    LM2901和 LM2903设计完全相同、因此行为将相似。