This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:偏移漂移和增益漂移为 ppm/K

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520, THS4551, LMP7732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904120/ths4551-offset-drift-and-gain-drift-into-ppm-k

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:THS4520LMP7732

你(们)好  

我们在设计中使用以下电路。 是否有人可以帮助/指导我们如何计算/测量漂移和增益漂移、以 ppm/K 和 ppm/月为单位?

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午、  

    您针对 THS4520发布了相同的问题、从直流精度的角度来看、THS4551将会更好、  

    假设这不仅仅是一个学术性查询、您最终还需要提供一些 R 公差和漂移信息。 输出差分信号(包括噪声)的一部分是通过反馈网络不平衡转换为差分的 Vocm 电压(及其漂移和噪声)。  

    大多数供应商不提供此类器件的长期漂移信息(在参考文献中更常见)。 我不知道 TI FDA 的这种性质的任何数据-理论上、它可能通过 HTOL 数据提供、但很少报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    我将介绍参考设计、并尝试了解如何根据设计中使用的器件计算以下要求。  

    (偏移:漂移< 0.1mT/K、<0.1mT/月)和(增益:漂移< 100ppm/K、<100ppm/月)。  

    使用0.1%的精密电阻器。 电路流程类似于、传感器输入被馈送到 INA --> FDA --> ADC。 (LMP7732 -> THS4551)。  

    您能就此提供评论吗?

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您所指的是哪种参考设计?

    最棒的  

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishnan、

    我认为 INA 中使用的 LMP7732所产生的漂移具有广泛的主导地位。

    Kai