This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3541:有源屏蔽的电压滤光器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903905/tlv3541-voltage-follwer-for-active-shield

器件型号:TLV3541

尊敬的 Enginner:

您好!

我将使用 TLV3541来创建电压跟随器。 因为我想在电容式感应中应用有源屏蔽(交流屏蔽)。

我们 的传感器信号由 电压跟随器复制 、而由电压跟随器复制的正弦信号驱动交流屏蔽。

我们的传感器为300mV 和4MHz、我可以为运算放大器使用最大5V 电压。 因此 、运算放大器的转换率满足 我们的要求。  

在 进行研究时、我有一些问题、

由于 传感器信号和屏蔽信号应该相同、我需要使用一个轨到轨运算放大器来实现交流屏蔽。

   在 运算放大器产品的快速搜索部分、有4个选项轨到轨[输入/输出/输入到 V+/输入到 V- ]

   在这种情况下、我应该选择[IN]和[OUT]选项还是[IN 至 V+]或[IN 至 V-]选项?

2.我有3541运算放大器,所以我设计了这样的电压跟随器  

但是、出于某    种原因、在电路中包含运算放大器后、测得的传感器电压增加、频率下降。

您是否通过任何更改 了解实施电压滤波器后传感器相位为何发生变化?

3.我设计了增益=1电压滤波器, 但在某些情况下,屏蔽处测得的信号高于输入信号 ,因此交流屏蔽不能正常工作。

 此图中是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mabel、您好!

    1) 1)就输入而言、输入和输入到 V-都应正常工作、因为您的信号不接近于正电源。

    2) 2) TLV3541驱动什么类型的负载? 为什么在电路中添加 R4和 R5、而不是在典型的单位增益配置中使用该器件?

    3) 3)您能否提供波形或更多详细信息来说明输出如何偏离输入信号?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mabel、

    请显示完整的原理图。

    Kai