This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:VCO 电路中的比较器 LM2901

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM331, LMC555, LM555, TLC555, CD4046B, LM224, LM2902LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902573/lm2901-comparator-lm2901-in-vco-circuit

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: LM331LMC555LM555TLC555CD4046BLM224LM2902LV

您好!

我们能否在 VCO 电路中使用比较器 LM2901来生成频率为5kHz 的方波和三角波? 或我们  

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    是的。 LM2901可用于制造 VCO、但根据您的需求、使用专门设计为 VCO 的器件可能更好。

    您的需求是什么? 频率必须变化多远? 在什么范围内?

    最常见的错误之一是过度假设频率的变化量。 如果您接受某种非线性、您可能会从简单振荡器中获得十倍频或两倍频、但这会变得更加复杂。

    要生成真正对称的三角波、将需要运算放大器等线性发生器。 使用比较器的简单张弛振荡器将具有指数锯齿(更像鲨鱼齿)斜坡。 您可能需要"缓冲"计时电容器上的信号以获得三角波。

    有多种器件可置于 VCO 服务中、例如 LMC555、CD4046和 LM331。

    LM555、LMC555和 TLC555 (基本相同)在网络上有许多资源。 简单搜索"555 VCO" 将会带来许多资源。

    CD4046B VCO 部分是我最喜欢的部分之一。 一个电容器和两个电阻器构成一个相当简单的振荡器(无需使用 PLL 部分...仅使用 VCO 部分)。

    LM331将是线性度最高的器件、但设置起来也会更加困难。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图

    我想将 LM224替换为 LM2901。 我的要求是  0-5Vp-p/4.5Khz 频率。

    请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    LM224是一款四路运算放大器、LM2901是一款集电极开路比较器。 它们不兼容。 LM224充当线性积分器、需要线性推挽输出。

    您可以尝试将比较器变成糟糕的运算放大器...或者...您可以使用实际的运算放大器(推荐)。

    您是否有特定的理由要替换 LM224?  如果您需要"更新"的内容、请考虑下一代 LM2902LV。 我相信放大器用户将会听到他们最新更新的器件的提示。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想简化电路。 不想使用现有电路。 我想将 LM2901用作三角波形发生器。 我使用 LM2901生成方波、但我没有得到三角波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    "简单"LM2901发生器不会生成对称的三角波、可以通过控制电压(可能是占空比、但不是频率)来改变其频率。

    请参阅"张弛振荡器"指导手册电路作为基础:

     张弛振荡器电路

    请注意、由于 R-C 正时、锯齿稍微"弯曲"。

    LM224电路使用积分器以恒定电流为电容器充电、从而产生线性波形。 当达到三角"尖端"阈值时、比较器将积分器输入电流反相。

    您曾要求一个 具有三角波输出的 VCO (压控振荡器)、这使得事情复杂化、因为要实现"VCO"功能、某些东西必须变化。 要缩短时间段、您必须改变转换"提示"阈值、或者改变电容充电的速率。

    简单比较器解决方案以恒定速率(使用电阻器)为电容充电。 因此频率是固定的。 改变转换阈值也会按比例改变 产生的三角波的振幅。

    剩下的就是改变为电容器充电的电流量并固定转换阈值。 这将提供恒定的三角振幅并改变速度。 但它需要一个积分器和一个比较器。 为了使事情更加有趣、进入积分器的可调节充电电流还必须在正负斜率之间反转-这意味着切换对称+和-电压控制的电流源。

    现在、我们将进入超出这些论坛范围的设计领域。 如果您搜索"电压控制型三角波"、 您将获得相当多的点击次数。

    但请注意、大多数出现的电路都是固定频率或、需要电位计来调节频率。 您感兴趣的电路至少有四个有源器件-因此这不是一个简单的电路。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否仅使用 LM224生成所需的0-5vp-p /固定频率三角波? (1.5KHz 至5kHz 范围内的任意频率) Vcc=10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat

    很抱歉耽误你的时间、Paul 明天就会回来。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../anayat_5F00_triangle.TSC

    要降低频率、请增大 R1。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 您可以将设计中涉及的计算结果发送给我吗?

    请检查随附的原理图并进行评论。 它工作时会产生4.15Khz/5.2Vp-p 的三角波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查原理图、需要您的专家意见。 我已经使用 LM224测试了试验电路板上的电路及其工作正常。 它生成具有4.15Khz 且 Vp-p 为5.2V 的三角波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anayat、您好!

    您最初要求 VCO。 您是否需要能够通过电压调节频率?

    这里有一个应用手册和视频、展示了如何创建 PWM 信号-您只需构建三角波发生器部分(几乎已经有了)

     http://www.ti.com/tool/CIRCUIT060010

     https://training.ti.com/pwm-generator-circuit

    下面是一个较旧的应用手册、其中显示了一种通过创建窗口比较器来单独调整上下幅度的方法。

     http://www.ti.com/lit/an/snoa854/snoa854.pdf

    请注意、如果输出振幅超过8V、则可能超出最左侧运算放大器的输入电压范围上限。 LM224不是轨到轨输入、输入限值为 Vcc-2、在10V 电源下为8V。 输入看到0-10V 输出的满摆幅。 由于 LM224系列的架构、它仍然可以工作、但其他非 RR 输入器件可能无法做到这一点。