This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我的2线4-20mA 变送器的最小输出电流大于4mA。

Guru**** 2794235 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944910/faq-the-minimum-output-current-of-my-2-wire-4-20ma-transmitter-is-greater-than-4ma

主题中讨论的其他器件:XTR116

我的2线4-20mA 变送器的最小输出电流大于4mA。

为什么是这样? 如何降低它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2线制变送器、传感器及其驱动电路的电流消耗需要低于4mA。  如下面 XTR116的电流流程图中所示、输出电流 IO 是 IIN、IRET 和 IBJT 的总和。 IIN 和 IBJT 始终为正、因此 IO 绝不能小于 IRET。  请务必注意所用组件的有效电流、而不仅仅是静态电流、尤其是对于任何数字器件。 通常、在 XTR 的基准和输入之间添加一个 ROS 电阻器、以向发送器添加40uV 的偏移。 当电压输入为0V 时、这会导致输出为4mA。 如果没有 ROS 电阻器、当 XTR 的输入为0V 时、电流输出将是发送器可产生的最小输出。 这将大致等于由回路供电的传感器发送器电路的电源电流。

    如果您的驱动电路必须消耗大于4mA 的电流、则可以为驱动电路提供其自己的电源。 (请参阅: 我能否将两线制变送器与使用其自身电源的传感器或微控制器配合使用?) 或者、如果可能、您可以切换到3线或4线发送器。

    随附的文章更详细地介绍了两线制变送器电流消耗限制。

    2线4-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制