This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]能否将2线4-20mA 变送器与使用其自身电源的传感器或微控制器配合使用?

Guru**** 2893080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C, ISO7310C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944908/faq-can-i-use-a-2-wire-4-20ma-transmitter-with-a-sensor-or-microcontroller-that-uses-its-own-supply

主题中讨论的其他器件:ISO7340CISO7310C

2线4-20mA 变送器由回路供电、传感器及其相关电路由变送器供电。 是否可以使用使用使用单独电源作为2线变送器输入的传感器或微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以。 2线制变送器应由回路供电、您无法将另一电源的接地端连接到变送器的 IRET、如下图所示。

    如果您希望使用具有自己电源和接地端的传感器、则需要隔离发送器的输入。 您可以使用 ISO7310C 或 ISO7340C 等数字隔离器或隔离放大器。

    随附的文章更详细地介绍了使用外部供电输入源的2线发送器。

    2线4-20mA 变送器:使用外部供电源控制2线变送器输出

    如果可能、您可以切换到本地供电的3线或4线发送器、该发送器与传感器共用电源。 这将消除对输入隔离的需求。