This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么我的2线4-20mA 变送器输出无法达到最大20mA?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944901/faq-why-does-my-2-wire-4-20ma-transmitter-output-not-reach-the-full-20ma

为什么我的2线4-20mA 变送器输出无法达到最大20mA? 当我更改负载电阻或降低电源电压时、输出会发生变化。

我该怎么做才能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR 具有最小顺从电压(通常约为+7.5V)。 负载上的压降和电缆中的电阻损耗会导致电源电压降低。 您的环路电源需要至少为 VCOMPLIANCE + IOUT_MAX*Rmax。 IOUT_MAX 为20mA、Rmax 是负载和电缆电阻的总和。  如果器 件没有足够的电源、它将失去调节输出电流的能力。 因此、输出电流不会达到20mA、并且通常会随着输入电路断电而变为非线性。   

    增大负载电阻或减小电源可能 会违反系统的合规电压

    随附的文章更详细地介绍了2线发送器合规电压。

    2线4-20mA 传感器变送器:背景和合规电压