This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:似乎是数据表中的错误

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904307/thp210-seems-like-an-error-in-the-datasheet

器件型号:THP210

大家好、

客户注意到数据表中似乎存在错误。 我想请您帮助调查这一问题。

在 THP210数据表的第9页、图11显示了小信号阶跃响应、但输入信号为11V 峰值。 此外、时间刻度为20us/div、而图9中的大信号响应为2us/div。 是这样吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为图11的标题不正确、应改为"输出过载恢复";但是、我仍将使用 X 轴单位的产品线进行验证。数据表将在下个月内很快更新。 我将向系统工程师提供反馈、并向您反馈图11的 x 轴单位的验证情况。

    谢谢、此致、

    Luis