This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:输入保护二极管与放大器;APD 的虚拟接地

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944888/opa855-input-protection-diodes-virtual-ground-for-apd

器件型号:OPA855

如果我将反相输入直接连接到 APD,我担心如果 APD 中断或电源未正确循环,会损坏输入。 例如、如果在 OPA855电源之前应用了 APD 偏置、并且没有虚拟接地、则可能会导致同相输入端产生高电压。 OPA855具有内部输入保护二极管。 我可以限制 APD 中的电流、以确保不会超过输入保护二极管的额定电流。 唯一的问题是、我在数据表中找不到有关输入保护二极管最大电流的信息。 此规格是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

          放大器的最大输入电流为10mA、如绝对最大额定值所示。 这将指放大器的内部输入保护能够处理的连续电流大小。  

    谢谢、

    Sima