请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA855 如果我将反相输入直接连接到 APD,我担心如果 APD 中断或电源未正确循环,会损坏输入。 例如、如果在 OPA855电源之前应用了 APD 偏置、并且没有虚拟接地、则可能会导致同相输入端产生高电压。 OPA855具有内部输入保护二极管。 我可以限制 APD 中的电流、以确保不会超过输入保护二极管的额定电流。 唯一的问题是、我在数据表中找不到有关输入保护二极管最大电流的信息。 此规格是否可用?