This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:跟随器反馈环路是否需要电阻?Ω

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944305/opa2333-does-the-follower-feedback-loop-need-resistance

器件型号:OPA2333

图中显示了 opa2333的以下电路。 是否需要 R7? 为什么需要其他运算放大器?

2. 是否可以使用内部钳位二极管? 在过压情况下、钳位二极管电流为0.7ma、在手册中小于1mA。 没关系吗?

3.运算放大器的输出是否需要一个与接地并联的电阻器来确保运算放大器具有一些负载? 如果需要图中的 R12、电阻器的大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下我的答案:

      图中显示了 opa2333的以下电路。 是否需要 R7? 为什么需要其他运算放大器?

    简而言之、这取决于具体情况。 由于 OPA2333包含输入端子之间的背对背寄生二极管、因此反馈中的电阻器可用于将流经二极管的电流限制在+/-1mA 或更低的额定幅度。  由于上面的电路已经包含4.7K 的 R4、我相信您不需要 R7、除非您需要通过添加一个与 R7并联的反馈电容器来将信号滚降至300kHz 以下。

    2. 是否可以使用内部钳位二极管? 在过压情况下、钳位二极管电流为0.7ma、在手册中小于1mA。 没关系吗?

    是的、内部二极管可用于承载高达+/-1mA 或更低的电流。

    3.运算放大器的输出是否需要一个与接地并联的电阻器来确保运算放大器具有一些负载? 如果需要图中的 R12、电阻器的大小是多少?

    否  无需负载电阻器。  但是、使用 C19 10nF 容性负载时、您的电路只有2度相位裕度-请参阅下文-并且出于所有实际目的、输出将振荡。

    您可以通过运行小信号瞬态仿真来确认边缘稳定性-请参阅下面的过度振铃/过冲。

    为了满足建议的45度最小相位裕度要求、必须将串联输出电阻器增加到400欧姆-请参阅下文。

    您可以通过运行瞬态仿真来确认电路的稳定性-请参阅下面的。

    为方便起见、我附上了交流和瞬态仿真原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA333-AC-Stability.TSCe2e.ti.com/.../OPA333-Transient-Stability.TSC