This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提出更换 EL817M 的建议

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7810, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903061/asking-for-the-recommendation-to-replace-el817m

主题中讨论的其他器件:ISO7810ISO7710

大家好、

客户正在设计 EL817M。

 

请您提供更换 EL817M 的建议吗?

 http://www.everlight.com/file/ProductFile/EL817.pdf

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您发帖到 E2E!

    可用于替代 EL817M 的 TI 隔离器为 ISO7710和 ISO7810。 如果要隔离多条数据线路、这些器件可在单个封装中以各种配置提供多达六个数据通道。 这可以节省空间、而且我们的隔离器预计具有明显更可靠、更一致的高电压性能。

    我们的客户需要隔离哪些信号? TI 的解决方案与 EL817M 不引脚对引脚兼容;请让我们了解客户所寻求的隔离解决方案的更多详细信息。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的反馈。

    请在此处参考客户的 ACDC 原理图、针对此应用提供意见是否适合 ISOXXX。

    您是否会提供技术规格和成本的比较表?  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您分享原理图、它有助于我们了解光耦合器在客户应用中的使用方式。 我看到光耦合器用于将模拟电压或电流反馈信号从隔离的一侧传输到另一侧。

    Manuel 建议的隔离器 ISO7710和 ISO7810用于数字信号隔离。 这些器件只能接受高/低数字信号并进行隔离、因此不能用于您列出的交流/直流应用。 我们目前没有任何器件可用于此类反馈信号隔离。

    光耦合 器 EL817M 还可用于低速数字信号隔离。 如果客户将 EL817M 用于此类数字信号隔离用例、则 ISO7710可以在数据速率、时序特性、EMC 等大多数参数上以更好的性能替代 EL817M 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao