This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:GBW 与电源电压间的关系

Guru**** 2768635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904192/tlv9064-gbw-vs-supply-voltage

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: TLV906X

大家好、

我在设计中使用的是 TLV9064四路运算放大器。

数据表中指出 Vs=5V 时典型值为10MHz 的 GBW。 我使用的电源电压为3.3V

我能期待什么 GBW? 数据表对此并不具体。

谢谢、

Paul

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您仍然可以预期获得大约10MHz 的带宽、如下表第15页所示。  请记住、不同器件之间以及整个温度范围内可能会有一些变化。  如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新: 旨在突出显示页面的相关部分。  给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。

    我是否应该忽略表上方标题第二行中的"除非另有说明"?

    如果 Vs 不影响 GBW、为什么表中特别提到 Vs =5V?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    抱歉、我没有看到此规格的测试条件。  很好的收获  但是、我认为这对您没有影响。  让我解释一下原因。

    您可能很清楚、放大器的带宽取决于静态电流。  对于 CMOS 放大器、带宽将取决于静态电流的平方、如下所示。  图像取自德州仪器的高精度实验室视频/幻灯片演示。  您可以 在此处查看。

    对于 TLV906X 器件、静态电流随电源电压的变化不是很剧烈、如下面所示。  使用这些信息、我们可以平衡器件的电源电压和带宽之间的关系。  快退纸张计算使我可以在电源电压变化时实现大约2%的带宽变化。  我继续与一位经验丰富的同事再次核实了这件事、只是为了确保我不会错过这里的东西、他也确认了这件事。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢。 这使它变得完全清楚、并让我相信它是可以的。

    此致、

    Paul

    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我很高兴我们能很快为您解决这个问题。  如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Daniel