This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:VCC 断电时运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM339, TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904005/lm2903-q1-operation-at-vcc-power-off

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903LM339TLV7022

大家好、团队、

一位客户观察了 LM2903-Q1应用上 VCC 断电时所附波形的运行情况。

波形显示当 VCC 降至大约2V 时、输出瞬间降至低电平。

尽管 IC 的最小建议 VCC 电压为2V、
这种行为的可能原因是什么?
- LM2903-Q1是否始终像这样工作?

e2e.ti.com/.../LM2903_5F00_VCC-off-operation.pdf

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    在不知道组件值的情况下很难回答。 您可以将它们添加到原理图中吗?

    顺便说一下、请删除 C2。 具有正反馈环路并提供迟滞的比较器正输入端的电容具有极高的反向效率! 为什么? 迟滞有助于加快阈值区域的切换速度、同时电容会再次降低其速度...  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu、您好!

    即使最小电源电压为2V、有效输入电压范围也接近于零。

    有效输入范围上限比 VCC 低2V。 因此、随着电源电压下降、上输入电压范围也会下降。

    请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.4节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    当电源电压低于2V 时、输入基本被切断、当两个输入都超过电压范围上限时、输出往往变为低电平。 在低于1.2V 的电压下、内部偏置会失败、并且没有足够的电压来驱动输出晶体管、因此它会释放。

    我们确实有具有上电复位功能的器件、可在电源小于最小值时将输出设置为已知条件、以防止这种情况发生。 查看 TLV7022系列。 当低于最小电源电压时、输出将变为高电平。