This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:OPA365:模拟脉宽调制

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943240/opa365-opa365-analog-pulse-width-modulation

器件型号:OPA365

您好!

我的客户已将我们推荐的模拟脉宽调制作为以下链接:

www.ti.com/.../slau508.pdf

然而、他们发现他们的电路容易受到300MHz~400MHz 射频发射的干扰、即使电路也被金属外壳屏蔽。

是否有任何建议可提高此类射频信号的电路抗扰度?

此外、您能否建议提高 PWM 精度的方法?

B.R

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    通过添加一些合适的低通滤波、可以使该电路对这些频率具有更大的抗扰度。 在输入或输出端、电路在哪里受到干扰?

    您在哪里以及如何使用此电路? 您能显示块图吗? 这决定了过滤器的位置和放置方法:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请注意 PWM 发生器的原理图。

    n`t 使用射频信号来干扰此电路、它们不知道 干扰的注入位置。

    我们尝试将 R20/R22/R32的值增加到10Ku、但精度 随温度变化而漂移。

    请建议如何添加过滤器?  我们可以在板上尝试它。

    如果您留下了电子邮件、我可以将完整原理图发送给您。 谢谢!

    B.R

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    如果不知道这会在电路中引起问题的位置、就很难确定应在哪里添加滤波器。 需要在 RF 信号影响电路板时的不同点捕获波形。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    您能建议我们可以捕获波形的任何点吗?

    这种情况非常紧急、我们可以通过电子邮件进行讨论吗? 以便我可以向您发送完整的客户原理图和其他材料、帮助客户解决问题。

    B.R

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    是的、您可以在论坛之外与我联系以解决此问题。

    最棒的

    Hasan Babiker