请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA180 大家好、
我收到了有关 INA180电源序列的问题。
在 Vs 上升之前、是否可以对 IN+和 IN-施加电压?
在9.3.2宽输入共模电压范围部分中、d/s 表示"只要 VS 保持在2.7V 至5.5V 的工作范围内、共模范围就不受电源电压(VS)的限制"。 当 Vs 低于2.7V 时、是否可以对 IN+和 IN-施加电压?
9.3.2宽输入共模电压范围
INAx180支持-0.2V 至+26V 的输入共模电压。由于内部拓扑结构、只要 VS 保持在2.7V 至5.5V 的工作范围内、共模范围就不受电源电压(VS)的限制
此致、
山口