This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:电源序列

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903990/ina180-power-sequence

器件型号:INA180

大家好、

我收到了有关 INA180电源序列的问题。

在 Vs 上升之前、是否可以对 IN+和 IN-施加电压?  

在9.3.2宽输入共模电压范围部分中、d/s 表示"只要 VS 保持在2.7V 至5.5V 的工作范围内、共模范围就不受电源电压(VS)的限制"。 当 Vs 低于2.7V 时、是否可以对 IN+和 IN-施加电压?

9.3.2宽输入共模电压范围

INAx180支持-0.2V 至+26V 的输入共模电压。由于内部拓扑结构、只要 VS 保持在2.7V 至5.5V 的工作范围内、共模范围就不受电源电压(VS)的限制

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    是的、您可以:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    要确认 Kai 的回答、可以。 INA180 (以及我们的大多数电流感应放大器)的有效输入范围与电源电压无关。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测