This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:INA186噪声问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952314/ina186-ina186-noise-issue

器件型号:INA186

您好、先生、

您是否会帮助检查 INA186 o/p 为何会产生这些噪声?

谢谢、我们运行 TINA 很好。

e2e.ti.com/.../INA186A.zip

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    输出负载是多少 、它仅显示1µF μ F 电容器、这可能是很大的容性负载。  其他连接的设备。  此外、通道内的情况如何?  它与 IN+类似。  

    您能否共享您运行的 TINA 仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    输出连接到虚拟负载4欧姆。

    e2e.ti.com/.../Current-sense_2D00_INA186.TSC

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    看到噪声时连接的负载是多少。  我1µF 的是 μ F 电容器。  在仿真中、我参考的负载是 INA186输出的负载。  1µF μ F 电容器位于 INA186的输出端、我认为它可能太大。  这就是为什么我询问 INA186的加载程序还有什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们现在遇到了严重问题。

    INA186在许多 PCB 中烧断、而 ADC 也会烧断、这是 INA186的背后。

    INA186 VCM=-0.2至+40V、  PVDD=24V、这是安全条件吗?

    您 是否知道什么可能导致烧毁问题?

    e2e.ti.com/.../INA186.pptx

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的电源电压是尖峰。  看看 Vref 引脚,它的尖峰真的很高,它由3.3V ADC 电源分压。  寻找这种情况的根本原因可能会发现根本问题。  输入(IN+和 IN-)最高可达40V。