This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:电流输出类型校准失败

Guru**** 2763165 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941808/pga309-current-output-type-calibration-fail

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: XTR115

尊敬的团队:  

我的客户正在其压力传感器上评估 PGA309。 但存在校准问题。

-应用:压力传感器电流输出类型。 (4至20mA 输出)  

-问题: 室温(25°C)下低压校准失败  

通过高压、但低压失败。 请查看以下内容、并告知我您对故障原因的看法。  为什么失败? 我应该调试哪个部分?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是几个问题:-

    -您是否正在使用自己的自定义 PGA309测试卡 PCB 板?  如果是、您能否发布原理图?

    -电桥传感器的阻抗是多少?

    -如果这是 TI PGA309多路复用测试卡、请列出跳线设置、  

    -对于当前模式,请确认 Multi-Cal-Interface PCA 上的所有跳线均已置于“I”位置。

    与最小刻度相关的2线电流环路发送器的一个非常常见的问题:桥式传感器+ PGA309+ XTR115 (或电流发送 器)的总电流消耗必须小于4mA。

    如果电路+传感器的电流消耗大于4mA、则最小4mA 刻度将不起作用。  

    如果您认为是这种情况、请快速查看以下有关双线制4-20mA 电流环路变送器的博客:

    博客: 2线4-20mA–IRET < 4mA

    非常感谢、此致、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dino

    我没有听到您的意见、我认为问题已经解决。

    但是、如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    非常感谢、

    此致、

    Luis