This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M-Bus 建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904104/proposal-for-m-bus

Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、

客户询问我们为 M-BUS 建议使用哪种运算放大器?

根据以下信息、最大电压为32V、最大电流约为2x mA。  

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我从单页描述中只知道了10分钟的 M-Bus 是一个数字系统、因此从运算放大器开始并不是一个很好的行动计划。

    电源是一个更好的起点。 我认为、1.3mA 电流源会将电容器充电至欠压锁定电平、然后启用输出5V (或更低)的低电流(1mA)开关电源来运行传感器、逻辑和运算放大器。 也许有一个专用的 M 总线电源芯片可以实现这一点、我没有看过。 如果整个模块的电流非常低、则线性稳压器(例如 TL431分流器)可以正常工作。

    数字输出为11mA 至20mA 的低容差,由逻辑驱动的简单 NPN 晶体管接收器可以实现这一目的。  

    如果传感器需要运算放大器、则提供有关该需求的详细信息。