This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:施加负载电流时的 INA240A2基准电压漂移

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952516/ina240-q1-ina240a2-reference-volt-shift-while-applying-load-current

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

LS 分流放大器(20mR 分流器)。 使用电源3V3。  
  输入电压 输入电流 分流压降 参考电压 放大器输出
无负载 47.5V 0a 0mV 2.193. 2.18.
90R 负载 47.5V 0.51A 10mV 2.185. 1.667

在负载电流为0.5安培时 观察到的基准电压漂移为8mV。  

请告诉我们此次轮班的原因是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要附加原理图,则它不会出现。

    要了解问题说明、需要使用原理图。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    感谢您的快速响应。  

    我在第一个线程中附加了原理图。  

    看起来好像错过了。  

    再次附加在此处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Reddy、

    产生漂移的原因很可能是 R289/290的值相对较大。 如果您将每位小10倍,您将看到班次相应减少。

    要完全移除移位、您需要在 INA240和分压器之间插入一个缓冲器、或将分压器替换为基准电压 IC。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    您完全正确.. 我在给您写邮件之前用0.1倍的现有值进行了测试、发现工作正常。 我观察到的1mV 误差替代8mV 误差。 但我不能使用该解决方案、因为它更容易漏电。 我们的产品目标是以低成本和低功耗运行(由于这一原因、我们也未考虑缓冲器和基准电压)

    是否可以计算 给定(所选的)分压电阻值的误差? 如果是,Pls 会告诉我如何... 以便我可以计算最坏情况下的误差并考虑如何缓解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Reddy、

    您的取舍是正确的。 不幸的是,分频方法虽然负担得起,但却更容易处理。

    可以估算由分压器引起的误差、以百分比表示的一阶误差方程大约为(R289//R290)/500*100、其中 R289/290以千欧为单位。

    由于器件变化和电阻器容差/不匹配、实际%ERROR 将与预测的值有一定偏差。   

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Guang。

    由于分压器电路作为 INA240A2的基准电压、我们在这里看到了2个误差。

    无负载时的基准电压漂移(错误1)

        对于 R289 (22k、1%)、R290 (47k、1%)、我们应该得到3.3V*47k/(22K+47k)=2.244V。 但我们得到的是2.193V。 即51mV 误差。

        使用 R289 (2K21%)、R290 (4K7.1%)时、我们应该得到3.3V*4K7/(2k2+4K7)=2.244V。 但我们得到的是2.240V。  即4mV 误差。 可忽略不计。

        对于给定的分压电阻器、它的常数。 这可能是由于运算放大器的内部电阻造成的。 我想知道如何计算此误差??  

    2.负载期间基准电压的变化 (错误2)

        使用 R289 (22k、1%)、R290 (47k、1%)+ 10mV 负载时,我们得到2.185V。 根据该值,误差为8mV。

        对于 R289 (2k2,1%)、R290 (4k7,1%)+ 10mV 负载,我们得到2.139V。 根据该值,误差仅为1mV (可忽略不计)。

        它与差分输入电压(负载)成正比。  我想知道如何计算此误差??  

    3V3电源上的 INA240A2 无负载 10mV (20mR 分流)负载时的电压
    分压器 理想参考电压 实际参考电压 错误1. 实际参考电压 错误2.
    47k、22K 2.244. 2.193. 0.051. 2.185. 0.008.
    4K7、2K2 2.244. 2.24. 0.004. 2.239 0.001.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Reddy、

    可以提供一个公式来估算该配置中的 INA240A2 Vref。 然而、由于组件的变化、与标称值的偏差将难以控制。 如果要求合理精度、分压器由高阻值电阻器组成、则该公式可能没有太大的实用价值。

    为了避免系统误差、正确的方法是使用小分频器、以便最大限度地减小组件变化的影响。

    但无论如何、这里是、忽略 R273及其后面的任何内容:

    Vref=(K* Vs–10*Vshunt)*(R289//R290)/((R289//R290)+rint)+ Vs*(R290//rint)/(R290//rint+R289)

    K=~0.5标称值;Vsunt=电源电压;Vshunt=输入差分电压;Rint=700KOhm 标称内部有效电阻、15%变化。

    插入数字后、我发现您的结果基本上在范围内、但与标称值有点远。 R273和后续电路可能会产生额外的负载。 如果是这样、断开 R273应使数字更好一些。

    此致、Guang