This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 INA226用于电机电流感测。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943845/use-of-ina226-for-motor-current-sense

器件型号:INA226

您好、吉他手、

在我的应用中、我想测量直流电机消耗的电流。 直流电机由 Hbridge 控制、电机将经常顺时针和逆时针方向旋转、速度由 PWM 控制。
我想检测低至0.50mA 的电流变化。

是否可以使用 INA226?

此外、在电路中、我应该将分流电阻器放置在哪里?

1. Hbridge 与电机之间(与电机内联)。

2.在 Hbridge 之前,即电源和 Hbridge 之间。

此致、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjane1、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 对于此类低电流、您需要担心器件的输入偏置电流以及输入电压偏移。 器件输入偏置电流受到所用共模电压的强烈影响、共模电压等于或高于电源电流消耗更大的电流(高达~20uA)。  因此、如果您进行高侧测量、您可以预期在测量电流小于2mA 时出现1%或更大的误差。  因此、如果您使用 INA226、您可能希望进行低侧(Hbridge 和 GND 之间)电流测量、从而根据数据表的图12大幅减少输入偏置电流的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    我得到了输入偏置电流的点。 您建议的连接是 Hbridge 和接地之间的连接。 只需澄清一下、我使用的是 Hbridge IC。

    根据我的理解、您建议的连接如下所示。 它是否正确或是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    是的、您的图是正确的。